查詢
Query
搜索 產品信息 代理商授權證書
查詢
媒體報道Media reports
您的位置:首頁 > 新聞中心 > 媒體報道
君耀CITE主推電路保護新品 全力進入汽車電子和物聯網市場
發布時間:2017-05-03

和國際巨頭力特相比,君耀電子進入電路保護領域的時間僅僅16年,但在這16年中,君耀電子憑藉不斷完善的電路保護器件產品、適中的價格、良好的品質和靈活的交貨期,獲得了大量中國本土廠商的歡迎。2014年,君耀電子在臺灣上市,2015年,君耀電子銷售額達到4億多,2016年營業額再上新臺階,年營業額達到20%左右的增長。

 

隨著人們對電子產品品質的苛求,製造廠家為了提高市場競爭力,必須大量採用電路保護元件,在各類電子產品中,設置過電流保護和過電壓保護元件的趨勢日益增強。不管是便攜消費電子、汽車電子、LED照明,還是工業控制等領域中的各種設備,都越來越趨向於小型化、集成化、高頻化設計,這些也使得整機製造廠商對於過壓保護、過流保護、浪湧抑制、靜電防護等電路保護方案的性能提出了更嚴苛的要求。這些都為國產電路保護器件行業的發展創造了巨大的市場機會。

 

第五屆中國電子資訊博覽會將於2017年4月9日至11日在深圳會展中心舉辦,此次展會以“開啟智慧時代”為主題,內容聚焦人工智慧、高端晶片、虛擬實境與增強現實、智慧網聯汽車、機器人與智慧製造等熱點廠商。作為中國電子元器件百強企業之一的君耀電子將在1B205展出最新的電路保護器件產品。

君耀電子將用哪些新產品敲開汽車電子、智慧照明、物聯網等新市場,請看中電展特邀記者發來的最新報導。

請介紹貴公司主營產品有哪些?主要應用於哪些場景?

君耀電子主要從事電路保護器件的研發、生產與銷售,從產品原型的開發到保護方案,我們給客戶提供一站式的電路保護解決方案。目前在大陸建有兩個工廠,一個是在廣東惠州的聯順電子(惠陽)有限公司,主要生產壓敏電阻。另一個是位於東莞松山湖高新技術產業開發區的廣東百圳君耀電子有限公司,主要生產壓敏電阻(MOV),陶瓷氣體放電管(GDT),玻璃氣體放電管(SPG),半導體放電管(TSS),靜電保護元件(ESD),自恢復保險絲(PPTC),瞬態電壓抑制二極體(TVS)。我們的產品主要應用於電力電網、通信、汽車電子、電源驅動、智慧照明、安保系統、家用電器和電力儀錶。

目前我們在上海、北京、深圳設有銷售公司。主要負責華東、華北、華南的銷售。在臺灣與美國設有分公司,主要負責臺灣以及歐美區域的銷售。在韓國、日本、印度、德國等設有代理商和分銷商,負責海外的市場推廣。

君耀有優勢的產品是TVS和壓敏電阻(MOV),佔據2016年君耀電子約70%的銷售額,最大的產品是TVS,佔據銷售額約40%。

君耀電子研發開始重點在通訊領域、基礎建設市場和安防領域的電路保護產品,包括了資料機房、智慧電錶、適配器和監控系統等,目前已經形成了龐大和穩定的客戶群,如中興、創維、英飛特電子、比亞迪和正泰等,而且需求越來越大。目前公司的電路保護器件在國內市場有約15%的市占率。

在市場上與國際選手競爭,貴公司有哪些優勢?

君耀的電路保護器件有三大優勢:第一、產品在同等品質的情況下,價格有優勢;第二是庫存電路保護器件產品比較齊全,能滿足客戶的快速交貨需求;第三、新產品開發速度快,能配合客戶新的需求。目前各類電子產品不斷智慧化,小型化,通信速率也越來越高,對保護器件也是要求小型化高功率化,結電容也要求越來越低,我們每個大類的產品會根據行業的應用需求,不斷開發新的產品。

力特(Littlefuse)走歐美高端路線,電子元器件產品價格高,交貨期長達3個月,君耀走的是當地語系化路線,產品價格適中,能滿足本土電子廠商快速交貨需求,最快一周就可以交貨。君耀能實現快速交貨是因為建立備用庫存,可以根據客戶平常下單的用量,預備一些產品做安全庫存。常規的器件產品,君耀的庫存是300KK到400KK之間,可以滿足客戶的定制下單,一些特殊的型號,會通過管道去説明客戶解決問題。

49日的第五屆中國電子資訊博覽會上,君耀電子將會展出哪些新品?為何將這些產品作為主力產品?

君耀電子在中電展上將推出KH系列壓敏電阻,工作溫度可達140℃,滿足UL、CUL、TUV認證,可應用於工業電源、照明電源、通信電源等環境溫度較高的應用場合。目前我們可提供的尺寸規格有5mm,7mm,10mm,14mm,20mm,電壓範圍18V~1800V。

第二,我們將推出應用於汽車電子保護的超大功率TVS,ATS系列、ATN系列及SMEJ系列產品。該三大系列產品主要用於汽車電子拋負載防護。汽車電子拋負載測試主要參考ISO7637-2:2004的波形5a和5b,拋負載干擾脈衝是一種干擾能量較大的瞬態電壓波形,相對於雷電波形脈寬時間較長,需要功率大,散熱性能較好的器件來防護。而ATS系列、ATN系列及SMEJ系列正是針對該應用開發的產品。

SMEJ系列產品為8KW大功率TVS,它採用特殊的製作工藝,具有較好的散熱性能,產品通過了AEC-Q101測試驗證,滿足汽車級應用。

ATS系列產品為10KW大功率TVS,採用專利封裝形式,結合了MOV與TVS的優點,具有較高的浪湧防護等級。

第三、半導體放電管TSS也是主推產品,該產品是採用矽材料製成的PNPN結器件, TSS較相同晶片尺寸的TVS,浪湧防護等級高,結電容低,可替換TVS應用於一些較高速率的通信介面,廣泛應用於電力電錶、通信、工控、安防等領域。

除了傳統市場,君耀電子未來主要開拓的市場有哪些?

各類電子產品不斷智慧化,小型化,通信速率也越來越高,對保護器件也是要求小型化高功率化,結電容也要求越來越低,電子電路保護器件的發展空間巨大。

君耀在通信、安防、電源、照明、工業等都有優質的合作夥伴,客戶有幾千家。未來,君耀的業務重心會發生變化,將進一步加大家電行業、汽車電子和物聯網三個領域的產品份額。君耀看到家電行業有很大的市場需求,有不少正在接觸的知名品牌客戶提升空間非常大;隨著電動汽車銷量的迅猛增長,物聯網廣泛應用增加其智慧化水準,高技術門檻的汽車電子電路保護器件市場也十分廣闊。

貴公司對中電展的期望有哪些?

中國大陸市場需求巨大,目前國內市場占到君耀整體業務的85%,未來五年還主要要看國內市場,但是企業還是希望通過參加各類國際展會增加品牌曝光率和提升品牌知名度,中電展就是一個很好的平臺。

君耀電子希望通過中電展的號召力,接觸到大量專業的人員,瞭解行業資訊,也把最好的產品介紹給電子產品的採購商和工程師。

 

(來源:電子發燒友http://www.elecfans.com/dianyuan/501302_a.html