查询
Query
搜索 产品信息 代理商授权证书
查询
行业新闻Industry News
您的位置:首页 > 新闻中心 > 行业新闻
第二季台湾通讯产值2,758亿台币,年成长43%
发布时间:2011-08-18

工研院IEK ITIS计划最新发布的 2011年第二季我国通讯产业概况报告指出,受惠于国际市场投资意愿与个人行动装置之发展,带动网通设备在 2011年第二季的表现;其中个人行动装置市场仍是以手机产品为主要成长动能,而第二季起厂商开始推出双核心或不同操作系统之产品来吸引消费者。因此整体通讯设备产业在 2011年第二季之产值为2,758亿新台币,较2011年第一季成长16%,较2010年第二季成长约43%。

 分析师杨心贝指出,我国通讯服务发展状况有赖智能型产品之发展带动行动服务营收,故2011年第二季通讯服务产值约为958亿新台币,较上季小幅成长0.8%,较2010年第二季成长3.9%。总计 2011年第二季我国通讯产业设备与服务合计产值约为3,716亿新台币,较2011年第一季成长11.7%,较2010年第二季成长近30.4%。

 在网络通讯设备部分,以 Switch 产品来看,受到北美地区零售和企业恢复采购投资意愿,新兴国家持续进行国内宽带网络布建,以及云端运算概念风行带动数据中心交换器需求浮现,欧美品牌客户下单持续,带动我国第二季Ethernet LAN Switch产业产值达到148亿新台币,较第一季成长17.92%。

另外,由于第一季零售端 WLAN AP / Router仍有库存,故减少了第二季的订单量,使得第二季我国 WLAN AP / Router出货量较第一季下滑10%,且受到产品单价持续下滑影响,2011年第二季我国WLAN AP / Router产值为71.8亿新台币,较第一季下滑10%。

 WLAN NIC部分,虽然NB对于WLAN模块需求小幅衰退,所幸电视和智能型手机内建WLAN比重提高,适时弥补NB所造成的衰退幅度,故总计2011年第二季WLAN NIC产值为114亿新台币,与第一季相当。

 在Cable CPE方面,受到第一季DSL CPE产业仍处于库存消化阶段,再加上第二季为产业传统筹备新开标案期间,淡季效应明显,我国第二季 DSL CPE产值为110.4亿新台币,较第一季微幅下滑8%。2011年第二季我国网络通讯设备产值为810亿新台币,较2011第一季成长9.6%,较2010年第二季微幅下跌0.9%。

 在个人行动装置──手机部份,宏达电(HTC)布局已久的海外市场已逐渐明朗,多款智能型手机在美国热销,并持续推出新产品。宏达电多款智能型手机分别为美国四大电信业者的畅销机种,此外第二季再推出两款旗舰新机,以延续HTC智能型手机在美畅销热潮,此两款新款分别为与Sprint合作的裸视3D手机EVO 3D及与T-mobile合作的超级多媒体手机Sensation,因此带动宏达电第二季产量较第一季成长许多。

 此外摩托罗拉(Motorola)多款功能型手机密集在第二季出货,且,其订单由我国ODM厂商承接,我国手机产业因此受惠;2011年第二季手机市场产值为1,647亿新台币,较2011第一季上涨17.4%,较2010年第二季则大幅成长了约115.4%。

 在GPS部份,暑假旅游的带动下,第二季常为GPS之旺季,因此销售状况常较第一季有大幅成长,然而在智能型手机之成长动力强劲的影响下,GPS产业之产值虽较第一季成长,但与去年同期相比之下,其成长力道仍显逊色。

 2011年第二季我国GPS产值为290亿新台币,较上季成长30.1%;较去年同期下跌约13.4%。2011年第二季我国个人行动装置产值为1,948亿新台币,较上季成长近19%,较2010年同期成长约75.3%。

在通讯服务方面,行动上网服务大幅成长,致行动加值占行动服务营收比重提高,其主要原因来自智能型手机与平板计算机的热销,带动了用户对于行动上网服务之使用率,因此行动加值服务占行动服务之营收比重不断提高,也提升了营收成效。

 故2011年第二季行动营收为583亿新台币,较上季成长0.8%;而固网营收则为374亿新台币,较上季成长0.5%;2011年第二季我国整体通讯服务产值为958亿新台币,较上季成长0.8%,较2010同期成长约3.9%。